This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:内部时钟

Guru**** 2375850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/665886/drv8885-internal-clock

部件号:DRV8885

您好,

我们的客户使用DRV8885,有疑问。

客户考虑降低EMI噪音。

您能否告诉我充油泵回路内部时钟的频率和

OCP数字计数器?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    让我向我们的设计人员询问这方面的情况。

    DRV8885内部的时钟是一种扩频时钟,因此它应该有助于解决EMI问题。

    您的客户是否在使用此设备的系统中遇到EMI问题,或者他们是否在设计阶段尝试防止EMI问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James-San,

    感谢您的回复。
    DRV8885具有扩频时钟,这是有用的信息。
    客户尝试在设计阶段防止EMI问题。
    我将等待您的研究。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大山

    以下是来自我们设计团队的反馈:

    1. 充油泵时钟频率标称为370 KHz。
    2. OCP计时器为~1.2ms

    我们预计此设备不会出现任何EMI问题,通常不建议添加数据表中所列组件之外的任何组件。 遵循布局准则应该足够。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James-San,

    感谢您的回复。

    对不起,我给了你错误的答案。
    客户已估计EMI噪音。 200MHz时的边缘较差。
    如下所示的客户条件。
    VM = 24V
    满刻度电流= 700mA - 800mA
    完整步进和混合衰减。

    请问200 MHz的EMI噪音来源是什么?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    客户是否确认DRV8885产生噪音,或者主板上是否有其他微控制器和开关调节器可能产生噪音?

    如果是DRV8885,则可能来自数字时钟。 确保将DVDD上的去耦电容器放置在尽可能靠近部件的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James-San,

    我将检查客户的情况,并建议连接去耦电容器。

    谢谢!
    Naoki Aoyama