This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.097万:闭环速度控制

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/667564/drv10970-closed-loop-speed-control

部件号:DRV1.097万

您好,

我有兴趣使用DRV1.097万控制带有霍尔效应传感器的BLDC电机(Maxon部件号33.9267万)的速度。 我应该在此指出,我的最终目标是使用DRV1.097万进行位置控制,但首先我打算使速度控制回路正常工作。

据我了解,DRV1.097万是一种开环设备,它只需将用户提供的插针19上的PWM输入映射到发送到网桥的PWM输出。 它还在FG引脚上提供转速计输出。 因此,在较高级别,用户可以访问控制输入(PWM输入引脚)和系统输出(FG转速计输出引脚), 但是,用户有责任关闭回路(例如,通过使用微控制器上实施的控制算法),以便在不同负载条件下保持目标速度。 我在这里的所有理解是否正确?

如果我理解正确,我打算使用PI或PID控制定律来关闭速度回路。 我已经了解到,对于BLDC电机中的速度控制,建议使用一个内部电流控制回路,由外部速度控制回路包围。 DRV1.097万是否已提供此内部电流控制回路?

您能否提供有关如何选择或调整PI/PID速度控制器的增益,采样频率,控制更新频率或任何其他相关参数的指导?

提前感谢!

达斯丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dustin,

    是的,您的理解看起来很好。

    DRV1.097万没有电流控制回路。 它只是电压模式驱动器。

    您可以查看以下文档,了解有关PI控件的一些指导。

    谢谢!

    Brian