This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886EVM:如何安装"DRV8886EVM固件和GUI"

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664059/drv8886evm-how-to-install-a-drv8886evm-firmware-and-gui

部件号:DRV8886EVM

您好,Expart。

我有关于下载“DRV8886EVM固件和GUI”的问题。

我无法安装GUIComposerAPP。

出现以下错误消息。


你知道我为什么不能?

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asano-San,

    公司防火墙或防病毒软件可能存在问题。 请联系IT部门寻求帮助。

    如果仍有问题,请告诉我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asano-San,

    此帖子也可能有所帮助: e2e.ti.com/.../45.3557万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rick-san

    感谢您的帮助!
    原因是公司网络中存在防火墙或防病毒软件。

    问题解决了。

    此致,
    柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rick-san

    请帮帮我。

    如您的善意回答,此问题的原因是网络安全。

    所以我可以使用另一条网络线路进行安装。  (通过我的iPhone共享)

    但是,IT部门不允许我的客户使用不同的网络线路。
    为了从错误阶段继续安装,您会将文件发送给DL吗?

    或者你有其他好主意吗?

    此致,

    柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asano-San,

    我将联系我们的GUI Composer专家。