This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625:UC2625

Guru**** 2373180 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664521/uc2625-uc2625

部件号:UC2625

您好,  

我使用的是UC2625,我在数据表中看到"E/A超出范围"。 数据表中对该范围所指或影响的内容的描述似乎很少。 如果有人能澄清我的困惑,那就太好了。

谢谢你

Youssef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Youssef,您好!

    团队已收到有关您问题的通知,应很快回答。

    最佳,
    -Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youssef,您好!

    E/A输出是 指UC2625中错误放大器的输出电压范围。 请注意,E/A输入+/-和输出只是放大器的常规输入和输出。 有关详情请参阅以下内容。

    我在下面的数据表中附上了EA说明的屏幕截图:

    将 电机驱动电路分解为控制反馈系统时,保持误差信号放大器常规非常有用。

    例如,我们可以使用输出速度与使用误差信号放大器的速度命令进行比较,以在电动机的预期速度和电流速度之间产生错误。 这是开发处理速度调节的反馈路径的一个有用步骤(即查看当前速度,将其与速度命令进行比较,并确定PWM需要运行得更快或更慢以满足当前速度)。 这种操作在以下参考设计中讨论: http://www.ti.com/lit/an/slua106/slua106.pdf

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复我。 我想你可能误解了我的问题。 在我的设计中,我们将E/A反馈到E/A输入(-),并将E/A输入(+)从0V扫描到4V,假设错误放大器在低于0.25V和高于3.5V时不工作,因为这是数据表中的范围,如下所示。

    但我们没有得到这些结果,相反,误差信号在0.25 下一直工作到10mV,最高3.55V。  

    我当前遇到的另一个问题是设备运行时的临时工。 我订购了UC2625DW,在数据表中,它显示它们从-40C运行到105C,但在包装信息以及我要发送它的链接中,显示它从-40C运行到85C。

    http://www.ti.com/product/UC2625

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Youssef,

    好的,是的,很抱歉沟通有误。

    E/A输出范围是指误差放大器的输出限制。 转至10mV和3.55V,而不是0.25V和3.5V,实际上比规格中显示的性能更好。 这是正常的,也是意料之中的。

    当TI在电气特性表中输入规格时,TI保证器件的6西格玛(99.7 %)应在表中。 虽然被评估的特定设备可能具有更好的性能,但另一个设备可能也不具有性能。 也就是说,它应该在您列出的表中所示的sigma 6范围内(即设备E/A输出范围应该小于 或等于0.25V,并且大于或等于3.5V)。 希望这能解释这种情况。

    对于您的第二个问题,感谢您提请我们注意此问题。 确认需要一些时间,但我认为这种不匹配可能是结点温度和环境温度之间的差异(因为TI更注重显示结点温度,而不是过去的环境温度)。

    希望这能回答您的问题,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Cole,

    感谢您的回复,您关于E/A超出范围的信息很有帮助,并消除了我的困惑。

    关于我的第二个问题,当你有机会确认时,你能告诉我吗?

    再次感谢,

    Youssef
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Cole,

    另一个问题,但这次是关于SSTART引脚的问题。 根据我的理解,只有当VCC降至阈值以下或达到过流时,才应将SSTART拉低。 这是否意味着,如果这两个条件都不满足,那么SSTART应该处于其自然高度(我认为大约是4.5V)?  

    我还在您的典型应用中看到,SSTART有一个51k电阻器到VREF,并有一个到接地的电阻,是否需要电阻器到VREF和接地的电容才能正常工作? 或者,如果不满足上述任何条件,在没有电阻器的情况下,SSTART引脚是否为高电压?

    此致,  

    Youssef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Youssef,

    在进行一些咨询后,工作温度是指从-40到105C的交叉点温度(TJ)。 TI.com上有一个错误,我将表示该范围 需要修复。 感谢您的耐心等待。 只需注意,较新的设备在显示"工作温度"时是指环境温度,而不是交叉点温度。  如有疑问 ,请检查数据表中定义的工作温度。

    不管怎样,您是对的,在正常操作中,SSTART被拉至大约VREF (在您的情况下为5V或4.5V)。 此外,两个部件都是操作所必需的。

    当发生故障(VCC断开或过电流情况)时,晶体管的基座/门将被设置为"1"(请注意方框图中的S),从而将SSTART下拉至GND。 需要电阻器,因为将引脚向下拉至GND的操作会在故障条件下(不安全)将VREF短路至GND。 因此,电阻器会在 故障情况下限制来自VREF的电流,但在正常操作期间会轻轻地将引脚拉至VREF。

    对于电容器,我们需要查看从故障状态到正常操作的转换发生时间。 当晶体管的基座/栅极设置回0时,使SSTART引脚不再连接到GND,有10uA电流源被反馈到引脚。 此电流将为电容器充电,并帮助将电压恢复至VREF。 如果没有电容器,10uA将无法到达任何地方,电压也不会按预期升高。

    希望这能有所帮助,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,Cole,

    再次感谢您回答我的问题,我只想澄清最后一件事。 在我的初始应用中,我没有将SSTART连接到VREF,但在没有发生故障时,SSTART仍自然偏高。 根据您的回答,我现在知道,如果我想将其连接到VREF,我需要盖和电阻,但如果SSTART完全没有连接到VREF,该怎么办?

    此致,
    Youssef
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题。

    据我了解,当速度通过某个阈值(约250mV)时,应该会抑制方向的任何变化。 因此,如果最初将DIR设置为高,并在相同的输入条件下将其更改为低,则我的输出不应更改状态,但它们会更改。 在谈到速度阈值时,我是否有所遗漏或误解?

    感谢您的多次回复,非常抱歉。