This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:衰减模式

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666592/drv8834-decay-mode

部件号:DRV8834

您好,

我们的客户使用DRV8834,具有步进/目录控制和混合衰减(50 % FAST)。

客户有疑问。

混合衰减在增加电流和保持恒定时应用。

重新启动电源后的衰减模式如何?

客户在初始位置检查衰减模式,然后是慢速衰减。

正确吗?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    当线圈中的电流幅度增加时,无论衰减设置如何,DRV8834都将使用慢速衰减。 重置DRV8834后,微步扫描床的内部分度器返回到初始位置(表4上以黄色标记)。 根据下一步骤和DIR信号,DRV8834相位将具有慢速衰减或混合衰减,具体取决于该水平上的电流是从之前的电流增加还是减少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James-San,

    感谢您的回复。
    我看到当电流增加时,DRV8834将使用慢速衰减。
    重置DRV8834 (在初始位置)后,将使用哪种衰减模式?

    客户评价过。 它在初始位置使用慢速衰减,并使用混合衰减
    8步后。 此操作是否正确?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大山

    复位后,两个相位将在初始位置处于慢速衰减状态。 发出第一步命令后,一个阶段将增加电流水平并保持缓慢衰减。 另一个阶段将降低电流水平并开始在混合衰减中进行调节。

    我想你看到慢衰期的8个步骤是因为你是在1/8的微步进,你在看上升阶段。 如果您观察电流降低的相位,您会看到混合衰减。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James-San,

    是的,是的,您的答案是正确的。 它与客户的实验结果相同。
    我会向客户反馈此信息。

    谢谢!
    Naoki Aoyama