This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV2605LEVM-MD:CCS/DR

Guru**** 2551650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666866/ccs-drv2605levm-md-ccs-dr

部件号:DRV2605LEVM-MD
“Thread:DRV2605L (线程:DRV2605L)”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我叫Abdi IAM,用DRV2605LEVM驱动程序(触觉反馈)做项目 ,我想通过代码编写器与Raspberry PI进行交流。因此,我想知道是否有可用的代码可以使用它。

如果有  可用的代码,如果有人指示我使用(提供链接),我将不胜感激。

以下是驱动程序正在使用的。

www.ti.com/.../slou400.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我将把这个主题转到Haptics论坛。 那里的专家可以为您提供最好的指导。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ki,Abdisalan,

    有适用于DRV260x的Linux驱动程序可供您使用: www.ti.com/.../drv260xsw-linux
    我们无法提供示例Code Composer代码,因为这不是我们的专业领域。 但是,我们可以帮助您支持DRV2605L的工作原理以及它如何通过I2C总线进行通信。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器