This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:DRV2605驱动器混淆。

Guru**** 2375070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666314/drv2605l-drv2605-drive-confusion

部件号:DRV2605L

1) DRV作为触觉反馈驱动器,用于来自nRF52的输入

2) DRV使用来自vs1011e的音频信号,以使用音频到振动(还应通过开关或其他解决方案进行控制)

我对DRV2605L与VS1011的连接感到困惑。我是否可以将DRV与VS1011 GBUF引脚一起用于驱动器DRV2605L???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AB:

    由于您打算在音频到振动中使用DRV2605L,因此应将VS1011的左或右音频输出连接到DRV2605L的输入/三角输入针脚。
    建议使用0.1uF电容器连接音频源。 另请注意,英寸/三角满刻度范围为1.8Vpp。
    从VS1011信息来看,我发现GBUF是音频输出的通用电压(它是直流电压),为什么要使用此电压驱动DRV2605L?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢重播,

    当我将音频连接到vib时,将放大器左侧或右侧连接到输入/三角引脚。
    但也有一些时间只需要vib,所以不需要音频来vib并断开该功能,那么这怎么可能???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AB,

    您可以更改DRV2605L的工作模式。 如果您只需要连续振动,RTP模式可能很有用。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器