This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844EVM:电机驱动器论坛

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666471/drv8844evm-motor-drivers-forum

部件号:DRV8844EVM

你(们)好 我正在尝试使用DRV8844EVM驱动四个24V DC 1A (Festo MH3)电磁阀。 我正在LabView中生成四个方波(此波中已有频率,占空比,相位信息),并使用其模拟输出向DRV8844EVM提供控制信号。 下面是我尝试解决的几个问题:

1-我将跳线从J3上取下四路输入(IN1到IN4),并将方波模拟信号正电压(仅在驾驶员一侧,而不是微控制器一侧)置于接地位置,但我应该将什么用作这些模拟信号的接地? 只有LGND?

2- DRV8844EVM的输出出现类似问题。 如何接地从DRV8844EVM流向电磁阀的输出电压?

3- DRV8844EVM上有测试筹码。 这些用于使用探头进行测量。 在这些设备上连接电缆的最简单方法是什么? 只需握住电缆接触它然后焊接?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mehmet:

    在回答问题1和2之前,您能否告诉我该主板的VM供应情况? 您连接到VM+和VM-的电源电压是多少?

    3)板上的测试点设计用于弹簧挂钩。 这些有时被称为"迷你图员"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我将使用输出为24V DC的2.5A电源。

    非常感谢。

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehmet,

    1) NI DAQ的接地可以连接到LGND或VM-,因为它们都应该连接到电源接地。 如果您为VM-提供负电压,则仅将NI DAQ连接至LGND。

    2)如果只打开和关闭阀门,则可以在OUTx引脚和电源接地之间连接阀门。 如果您需要通过阀线圈在两个方向上运行电流,则将线圈连接在两个OUTx引脚之间,并为输入引脚提供正确的信号输入,以更改电流的方向。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢James! 由于我使用的是单个电源,因此J2已就位,用于连接虚拟机和LGRD。