请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2700 我有一个新的DRV2700EVM。
我安装了压电控制台。 我可以在“控制台”菜单中选择“DRV2700EVM”,并得到一个标记为“DRV2700EVM --模拟器”的GUI窗口
主板确实出现在USB窗口中,如果我单击"连接","连接"框中的状态将更改为USB-HID。 但是,GUI窗口继续显示“模拟器”,我无法与主板交互。
然后,根据论坛建议,我尝试更新固件。 我想您必须按住开关SW1才能进入启动加载程序。 我这样做了,但固件更新过程失败,如屏幕截图所示。 我认为该设备现在已部分"被欺骗",因为它不会枚举为任何USB设备,除非我按住SW1以重新启动加载程序。
有什么建议?