This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844EVM:DRV8844EVM

Guru**** 2374070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844, CC3200, DRV8844EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666710/drv8844evm-drv8844evm

部件号:DRV8844EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8844CC3200

我使用的是DRV8844 EVM,最初使用DRV8844 GUI对其进行测试,方法是连接运行完美的刷式直流齿轮传动电机。

后来,我尝试通过测试桩从外部CC3200 Launchpad控制线和EN线,以控制相同的刷式直流电机。 在 第一次尝试时,CC3200和DRV8844 EVM之间进行了通信,电机开始旋转,但随后电机未运行。 我尝试返回使用内置MSP 430,并尝试通过DRV8844 GUI进行控制,但没有结果。 可以做些什么。 如何检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shanmukesh,您好!

    听起来DRV8844EVM可能已损坏。 在连接CC3200之前,您是否从MSP430信号中移除了跳线?

    要调试EVM,您可能必须检查IC上的重要引脚以隔离问题。 要检查MSP430,请卸下主板上的跳线,然后操作GUI,查看MSP430是否提供您期望的输出。 使用同样的想法调试DRV8844。 检查充油泵针脚,查看设备是否正常工作。 将逻辑控制信号发送至输入,查看输出信号是否与输入相对应。