This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:24V电动机

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886AT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666333/drv8886at-24v-motor

部件号:DRV8886AT

您好,先生  

我看到DRV8886AT的虚拟机支持高达37V,我知道这个解决方案支持24V电动机控制系统吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    DRV8886AT支持24V步进操作。

    您是否有特定的顾虑?