This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1EVM:关于与外部微控制器的接口

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/666234/drv8703-q1evm-regarding-interface-with-external-micro

部件号:DRV8703-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:MSP430G2553

海防

我们正在使用DRV870-Q1EVM通过SPI通过外部Micro驱动12V直流电动机。

是否可以通过顶部板上提供的14引脚接口将外部微控制器连接到DRV870-Q1EVM? 板载的微型MSP430G2553是否会干扰来自外部微型的SPI通信?

当设备在模式3 (标准PWM控制接口)下运行时,它支持的PWM周期范围是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kallepalli,

    是的,可以连接外部微控制器。 为此,请卸下MSP430G2553和14引脚接口之间的电阻器。

    EVM原理图可在线用于确定要移除的电阻器。

    根据数据表,建议的最大PWM频率为100kHz。 根据所使用的FET和Idrive设置,可能无法实现最大PWM频率。