This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844EVM:通过提供模拟输入信号来驱动三个快速作用1A电磁阀

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844EVM, DRV110, DRV8844, DRV8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/665719/drv8844evm-driving-three-fast-acting-1a-solenoid-valves-by-providing-analog-input-signals

部件号:DRV8844EVM
主题中讨论的其他部件: DRV110DRV8844DRV8860

你好。 很抱歉,我对电子学不是很熟悉,所以我需要帮助来了解有关使用DRV8844EVM的两件事。  

1-我刚刚购买了DRV8844EVM。 我想驱动3个高速电磁阀(Festo MH3),每个额定电流为1A。 我有一个NI DAQ系统,可以创建三个方波模拟输出信号作为8844的输入。 但我发现有一个调用PWM,在8844中调整了占空比。 我的问题是,我已经在发送方波模拟信号,其中包含频率,占空比,相位信息。 那么PWM将如何影响我的输入。 无论我通过模拟方波发送什么占空比,8844都将使用PWM占空比? 我有点困惑。

2-当我使用所有阀门时,通过8844的总电流可能高达3A。 这会产生一些热量。 那么我应该使用8844,假设30秒,等待它冷却下来,还是设计为连续使用?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mehmet:

    1)虽然我们的一些电机驱动器在输出上自动执行PWM,但这一个不自动。 如果您要在此设备上使用PWM,则需要提供来自NI DAQ的PWM信号输入。 每当您为了控制目的而改变方波的占空比时,它就是PWM (脉宽调制)。

    2)您必须查看阀门数据表,以了解如何驱动阀门以及阀门的额定电压。 通常,24 V阀可以24 V连续驱动。 如果您的阀门变热,您可以通过提供~100 ms的全电压来解决此问题,以确保电磁阀接通,然后您可以在保持时间以大约50 % 的脉冲宽度调制(PWM)以较低的电流操作阀门。 这应能使其冷却运行。 DRV110,DRV101/2/3/4和DRV8860都具有这种用于驱动阀的"峰值和保持"功能,但您也可以使用DRV8844和NI DAQ来实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:
    非常感谢。 但我还有两件事需要澄清。

    1-是的,我使用8844之前的方波模拟信号执行PWM。 如果我不向8844提供任何来自NI DAQ的PWM信号输入,那么它只会使用我向8844输入提供的方波模拟信号。 这种理解是否正确?

    2 -在我当前的设置中,阀门产生的热量通常是正常的,但我主要担心我的新驱动器8844会加热并燃烧,因为总电流很高。 我想问的是8844是否可以在高电流下连续工作。

    非常感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet,

    1)您的理解正确。 仅需澄清一点,您从NI DAQ提供的方波信号从技术上讲是PWM信号。

    2) DRV8844具有过热和过电流保护,因此,如果过热或电流过大,设备将自动关闭。 在您的工作条件下运行应该没问题。 如果您担心散热器会过热,您可能需要考虑将其连接到器件上。由于您使用的是EVM,主板设计在大多数情况下都应散热。