This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.097万:在梯形模式下将PWM降低到10 % 以下的可能性

Guru**** 2374080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664211/drv10970-possibility-of-reducing-pwm-below-10-in-trapezoidal-mode

部件号:DRV1.097万

根据DRV1.097万的数据表,提到在正弦模式操作期间,PWM不能低于10 %。 这同样适用于梯形模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rucitha Reddy,

    PWM和陷阱控制的最小10 % 占空比(见数据表中的图18:占空比曲线)相同。

    我确实理解这可能会令人困惑,因为文本位于正弦脉冲宽双重控制模式部分,而不是针对这两个部分的更广泛部分。 我们将研究在未来改变这种情况。

    谢谢!

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Cole,

    感谢您的快速回复。  

    当PWM低于10 % 时,我是否可以通过任何方式查看这两种模式的测试结果? 这将是一个很大的帮助。

    另外,关于UVLO机制,它是否考虑到VM或VINT,因为数据表中的内容不够清晰? 有什么方法可以获得UVLO机制的体系结构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ruchitha,

    没问题,乐于助人。

    对于UVLO,是的,UVLO考虑使用VM和VINT,我已从下面的数据表中附上了它们的规格:

    UVLO查看VM或VINT上的电压是否小于UVLO下降阈值。 如果电压低于阈值一段时间,则设备将关闭并停止驱动电机。 设备将保持此状态,直至电压在一段时间内高于UVLO上升阈值。 希望这说明了UVLO的工作原理。

    对于测试10 % 下的两种模式,检测PWM输入并确定 使用陷阱还是正弦的数字块 是分开的。 再次强调,PWM采用占空比并将其转换为 速度命令百分比。 此速度命令仅确定正弦或陷波信号成形时的占空比,而不是确定实际形状。 因此,波形的形状与占空比输出无关。 请随时使用 DRV1.097万EVM进行验证。

    谢谢!

    -Cole