请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2700EVM “Thread:”(主题:), DRV2700中讨论的其它部件
您好,
我们正在寻找一款放大器来驱动压电式执行器,以用于新的应用。
目前,我们正在使用您的“Piezo评估套件DRV2700EVM”和“Piezo评估套件DRV2700EVM-HV500”。 它们非常适合我们的当前应用(输出电压约为200V/300V–PWM频率为300Hz–输出电容负载约为10-15nF)。
但对于新的应用,我们需要将PWM频率大幅提高到大约70KHz,而且DRV2700似乎不支持如此高的频率…
在您看来,哪种解决方案最适合我们的需求? 是否有任何新组件可以达到这些规格(如DRV2700芯片,但具有更高的输入/输出频率)?
此致。