This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:输出引脚的电流限制和电压增加

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/662057/drv8412-current-limiting-and-increased-voltage-at-out-pins

部件号:DRV8412

你好

我目前正在使用DRV 8412,我的应用程序仅用于双向电流控制。 首先,我想问一下,我们是否可以单独使用所有的半桥?

其次,当我在A的高侧MOSFET和B的低侧MOSFET上保持一个H桥接时(在不切换的情况下永久打开),然后在将负载增加到0.85 A或以上之后,OUT_A输出不是恒定的。 波形显示它正在尝试关闭A的高侧MOSFET。我正在附加波形。 第一个波形是放大版本的第三个波形。 第二个波形是高侧MOSFET的正常操作(发生在0.85 A负载电流以下)。  

第三,当PVDD_X引脚处提供恒定电压且PWM_X设置为逻辑1时,OUT_X引脚处的输出电压会增加。 0.5 V的OUT_X引脚处的电压升高。例如,如果PVDD_A被提供6 V,则我在6.5 V的OUT_A处接收输出   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atharva,

    我目前正在使用DRV 8412,我的应用程序仅用于双向电流控制。 首先,我想问一下,我们是否可以单独使用所有的半桥?

    >>是的,您可以在某些限制条件下单独使用所有半桥。 请注意数据表第7.4 节中所述的按周期限制。

    其次,当我在A的高侧MOSFET和B的低侧MOSFET上保持一个H桥接时(在不切换的情况下永久打开),然后在将负载增加到0.85 A或以上之后,OUT_A输出不是恒定的。 波形显示它正在尝试关闭A的高侧MOSFET。我正在附加波形。 第一个波形是放大版本的第三个波形。 第二个波形是高侧MOSFET的正常操作(发生在0.85A负载电流以下)。

    >>您不能无限期地将半桥设置为高。 引导电容器必须重新充电。 有关详细信息,请参阅数据表的7.3 .2.1 部分。  

    第三,当PVDD_X引脚处提供恒定电压且PWM_X设置为逻辑1时,OUT_X引脚处的输出电压会增加。 0.5 V的OUT_X引脚处的电压升高。例如,如果PVDD_A被提供6 V,则我在6.5 V的OUT_A处接收输出  

    >>是指始终或仅在输出关闭时的额外电压。 电流将流经FET的主体二极管,输出X引脚处的电压可增加至PVDD_A +~0.7V或降低至~-0.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以在某些限制条件下单独使用所有半桥。 请注意数据表第7.4 节中所述的按周期限制。

    >>循环限制的电流限制是多少? 我在Oc_ADJ引脚和GND之间连接了一个27Kohm的电阻器。 另外,OTW和故障引脚都在3.2 V (我已经给Vreg给出了一个拉杆)。 Vreg电压为3.2 V。此外,M3和M2针脚被赋予逻辑0。

    是始终或仅在输出关闭时提供额外的电压。 电流将流经FET的主体二极管,输出X引脚处的电压可增加至PVDD_A +~0.7V或降低至~-0.7V

    >>是的,输出电压始终高于0.5 V。

    当我进行测量时,输出引脚打开,未连接到任何负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Atharva,

    >>循环限制的电流限制是多少? 我在Oc_ADJ引脚和GND之间连接了一个27Kohm的电阻器。 另外,OTW和故障引脚都在3.2 V (我已经给Vreg给出了一个拉杆)。 Vreg电压为3.2 V。此外,M3和M2针脚被赋予逻辑0。

    电流限制由OC_ADJ电阻器设置,为9.7A +/- 20 %。 如果M1为逻辑0,则设备将停止驱动,直至输出对(A/B或C/D)循环。 如果M1为逻辑1,则设备将使用锁闭关闭停止行驶。

    >>是的,输出电压始终高于0.5 V。

    输出上的6.5 似乎正在响铃。 对我来说,更大的问题是为什么输出电压为4V,PVDD=6V,无负载? 输出应为~Ω PVDD V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题仍然存在。 当PWM引脚被赋予逻辑高输入时,我观察到更高的输出电压。 另一个观察结果是,当PWM信号作为PWM引脚的输入提供时,输出峰值电压与PVDD_X值匹配。 因此,只有当输出电压更高时,PWM引脚保持高电压时,才会发生这种情况。

    >>对我来说,更大的问题是为什么输出电压为4V,PVDD=6V,无负载? 输出应为~Ω PVDD V

    这种情况并没有发生。 当为PVDD_X提供6 V电压时,输出在6.5 V时是恒定的。它不是4V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Atharva,

    抱歉,我似乎误解了以上图片。 在第一幅和第二幅图像中,V/div设置为2V。 输出似乎为4V。

    您可以确认吗?

    由于您有4通道范围,您能否提供PWM输入和输出的范围捕获?