This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:DRV8825衰减模式

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664905/drv8825-drv8825-decay-mode

部件号:DRV8825

当在DRV8825中使用1300Hz固定时,哪种方法对“完整步进”,“1/2步进”,“1/4步进”,“1/8步进”,“1/16步进”,“1/32步进”中的衰减模式有效?

"快","混合"和"慢"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户469.2899万,

    最佳衰减模式取决于系统电压,电动机参数和速度。

    建议从FAST开始,先尝试混合,然后再尝试慢速。

    您还可以随着电机转速的增加和降低切换衰减模式。