This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM629:过时的组件?

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664725/lm629-obsolete-component

部件号:LM629

你(们)好

问题1:LM629N6 DIP版本 是否已过时?

问题2:是否存在其他IC (如LM629n6)?

问题3:LMD1.82万t是否   已过时?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sidhoum:

    问题1/2:我们正在废弃LM628设备的PDIP软件包。 现在,我们提供终生购买机会。 您可以购买产品生命周期所需的任意数量的设备。 不过,我们会在明年的某个时候停止提供私人发展计划的服务。 数据表中的第30页或附录第1页显示了可用的软件包。

    问题2:当前可订购部件号LMD1.82万T的状态为NRND (不建议用于新设计)。 它尚未过时,但我们将在废弃它之前提供终生购买。 LMD1.82万T/LF14和LMD1.82万T/NOPB可订购部件号仍列为"活动",因此我们目前不打算淘汰它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢