This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:与DRV2700EVM-HV500对比

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM, DRV2700EVM-HV500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664340/drv2700evm-versus-drv2700evm-hv500

部件号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他部件:DRV2700,,

谁能帮我决定买哪台设备更好吗。 除了较高的输出电压外,它们似乎没有那么相似。 为什么我要一个而不是另一个。 要混淆更多,成本越高,输出电压就越低。 谢谢。 哈利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Halo,

    DRV2700设计用于两种主要配置:升压+放大器模式和回扫模式。 DRV2700EVM使用升压+放大器模式,您可以参阅 放大器数据表中的升压+放大器模式部分以了解有关此模式的更多信息。
    DRV2700EVM-HV500使用回扫模式,因此您可以参阅 放大器数据表中的回扫模式部分,以了解有关此模式的详细信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Jose。 最终,我想要选择能够以最高频率驱动给定压电元件(C=1uF)的EVM,Vout = 100V。 鉴于输出电压不是我主要关心的问题,我怀疑没有一个EVM比另一个EVM更好是正确的。 如果是这样,那么我可能应该选择更具通用性的基础。 有什么意见? 哈利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harry:

    我建议您选择DRV2700EVM,因为您的应用不需要极高的电压。 您可以参考图9-12以查找不同条件下C=1uF的增益带宽。 这将帮助您观察不同频率下的压电行为。
    我希望这对您有所帮助。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Jose。 我接受您的建议。 再次感谢您的帮助。 哈利。