This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:CP1和CP2之间的容量以及VCP和VM之间的容量

Guru**** 2560350 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663882/drv8840-capacity-between-cp1-and-cp2-as-also-between-vcp-and-vm

部件号:DRV8840

尊敬的支持团队

 

我在数据表中找到了有关这些容量的两个不同信息来源–2015年12月修订(应该是实际的)

在第18页–10.1 布局指南–写下以下内容:

  • '低ESR陶瓷电容器必须置于CP1和CP2引脚之间。 μF建议将VM的0.1 等级设为“额定”。
  • "必须在VM和VCP引脚之间放置低ESR陶瓷电容器。 μF建议使用额定电压为16 V的0.47 值。"

现在第14页–8.2 典型应用:我可以找到:

  • 对于CP1和CP2之间的容量,10nF (而非100nF)为100nF,而对于VCP和WM之间的容量,则为470nF
  • 在CPG005文档–评估板–10 nF也用于CP1和CP2之间,100 nF用于VCP和VCMA之间,但没有1M欧姆的电阻器。

您能帮我找到哪个版本正确吗?或者您会说更好吗?

 

您还能帮助我了解批量容量的价值吗?

  • 在您提供的文档中,您将第14页上的100µF–数据表用作CPG005。
  • 在第17页–9.1。 大容量电容大小–您给出了许多影响此容量值的因素,但您没有给出任何公式来计算应使用的最小和最大容量。

您能为我提供更多信息吗?

 

非常感谢您的帮助。

此致,

泽维尔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xavier:

    感谢您的反馈。 布局指南中的值是错误的,我已在下一次数据表更新中做了更正。 请使用应用部分和引脚功能表中建议的值10nF和100nF。

    可以包括或排除1 MOhm电阻器。 当设备进入休眠状态时,它有助于更快地释放充油泵电容器。

    大容量电容器用于过滤板的电源入口点处的波纹和瞬变。 我们不在数据表中对此进行说明,因为它可能因系统要求而异。 下面是一些链接,这些链接指向有关确定大容量电容器尺寸的信息,我认为可能会有所帮助。

    输入和输出电容器选择

    如何为降压转换器选择输入电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的James:

    非常感谢您的回答。

    我将查看您发送的两个链接,如果我有任何问题,我将返回。

    此致,

    泽维尔

    附言:我发布了两次问题时犯了一个错误-上传过程中出现了错误。

    因此,我将直接关闭另一个主题,如果可能,您可以将其删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的James:

    我计算出散装电容器,得到大约220uF,所以没关系。

    我把所有的东西都和芯片连接起来,我还有一个关于功率定序的问题,因为我没有看到任何关于它的东西

    在控制侧,我使用5V电源来接收来自微控制器的信号,在电机侧使用24V电源。

    为设备供电时,应先断开24V (VM),还是先断开5V电源,然后再断开24V电源?

    非常感谢您的回答。

    此致,

    泽维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xavier,

    我认为这两种命令都可以接受。 所有逻辑引脚都有内部下拉。 这很好,因为如果在为MCU供电之前为DRV8840供电,则所有输入均为低电阻,输出为高阻抗。 如果您在为DRV8840供电之前为MCU供电,我建议将所有MCU GPIO设置为DRV8840低电平,以便在为DRV8840供电时,它处于重置模式。 一旦24 V电源导轨达到其正确级别,您就可以使设备退出重置和休眠模式,然后启用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的James:

    非常感谢您的回答。

    我了解重置和休眠模式的问题-这两种模式都不是直接从微控制器控制-只需启用(IN1)和相位(in2)。
    我注意到了复位引脚,该引脚可以再次放低(手动故障确认)并保持复位,直到5V和24V都不存在。
    关于休眠引脚,我只需使用5伏的上拉电压,在这种情况下,最好保持5伏的电压关闭,直到24伏电压生效。

    非常感谢您的帮助。
    此致,
    泽维尔