This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:DRV8837C的强制操作行为

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664431/drv8837c-the-behavior-on-the-forced-operation-of-drv8837c

部件号:DRV8837C

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问 了有关DRV8837C强制操作的行为。

如果DRV 8837C在一个方向自动操作,并从外部强制停止,然后手动向相反方向移动。

问题1:OCP是否有效?

问题2:如果不起作用,是否有其他保护功能?

请告诉我上述问题。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,

    如果DRV 8837C在一个方向自动操作,并从外部强制停止,然后手动向相反方向移动。

    问题1:OCP是否有效?

    >>如果输出保持启用状态且电流超过过电流级别,OCP将工作。 请注意,OCP级别为最低。 OCP可能在更高电流时激活。

    >>另请注意,设备将在大约1毫秒后重新启用输出。

    问题2:如果不起作用,是否有其他保护功能?

    >>如果设备保持启用状态,热关机将禁用输出,直至设备温度降至安全水平。 然后将重新启用输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rick-san:

    感谢您的回复。

    我对第1季度还有其他问题。
    当电机朝一个方向时,我可以理解您的答案。
    但是,如果在电机自动运行时强制电机从外部反向移动,则电流将以与其自动运行方向相反的方向流动。

    在这种情况下,OCP是否也会起作用?

    我的客户使用电机自动运行,即使他们被迫手动朝相反方向移动。
    他们问我,现时是否有保护功能。

    此致,

    是。哈塞伯