主题中讨论的其他部件:DRV8301, DRV832X, DRV8323
问候,我将以上部分(RH版本)与运行Instaspin FOC的2.8052万F结合使用。 我正在尝试从使用DRV8301和额外的电流并联放大器过渡,但8323RH遇到了问题,主要是8323自毁,有时丢失MOSFET。
在我以前使用DRV8301的经历中,我意外丢失MOSFET的唯一原因是在Instaspin软件中配置了停机时间补偿。 使用DRV8301,我主动禁用了板载停机时间补偿,并在Instaspin内对其进行了完全管理。 这种方法运行良好,配置后,我的实施在多个电动机和各种输入电压之间都非常可靠,稳定可靠。 提示8323RH和事情进展不那么顺利。
首先,6-PWM输入模式是否允许使用外部电源正确调整停机时间补偿? 或者,我是否需要使用独立PWM输入模式来实现? 数据表暗示对于DRV8301,6-PWM输入模式在操作上等同于8323RH上的独立PWM输入模式。
3 PWM模式要求8323RH执行停机时间补偿,因为3线输入在外部无法执行此操作。
独立PWM模式允许您对输出执行任何所需操作,因此很显然,您可以进行外部停机时间补偿。
6 PWM模式为您提供了发送数据以执行外部停机时间补偿所需的额外输入,但我可以这样确定它不能像这样工作? 数据表显示,如果您将两个输入发送到低电平,则门驱动器将进入高阻抗状态,这与使用门驱动器快速关闭FET不同。 如果数据表正确,关闭两个输入会导致栅极驱动器进入高Z,6 PWM模式的作用是什么? 您也可以将INLx引脚连接到较高的位置,移除一半的电线并切换到3PWM模式,因为如果您无法在6线PWM中进行外部停机时间补偿,则它不会提供任何与3线相比的结果。 或者我错过了什么?
非常感谢,
马特。