This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:可能的微步

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664281/drv8412-microsteps-possible

部件号:DRV8412

驱动步进电机时,DRV8412可以处理多少个微步。 我看到图13显示了128个步骤,但这是最大值吗? 我在数据表中找不到这个位置。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    DRV8412对微步数没有限制。 根据电机规格和使用的外部电路,将有一个系统限制。

    微步数主要取决于测量并联电阻器电压的ADC的规格(分辨率和精度)。

    DRV8412由MCU控制,并尝试保持所需的电流级别。 通过分流电阻器的电流由ADC测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,
    感谢您的回复!
    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。
    感谢您的帮助!
    Richard Elmquist