This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:每个库的波形内容

Guru**** 2375840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664466/drv2605l-q1-waveform-content-of-each-library

部件号:DRV2605L-Q1

请确认每个可选库:5 x ERM和1 x LRA包含或包含所有123个可能的波形? 即,库选择限制了某些参数,但包含所有123波形选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    每个库包含123个效果,因此您可以在波形序列发生器中使用从1到123的索引。 有6个机构风险管理和1个上帝军(共7个)。
    数据表表1 (第14页)列出了机构风险管理库之间的差异。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器