This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801A-Q1:模式,无衰减

Guru**** 2372970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664398/drv8801a-q1-mode-no-decay

部件号:DRV8801A-Q1

您好~

客户想要使用DRV8801A-Q1,但他们可以使用最少的针数。

因此 ,通过使用“阶段”(#1)和“启用”(#4),他们需要控制方向和速度。

我怀疑EN=0时是否必须使用衰减模式? 甚至是快还是慢?

如果不使用模式0,模式1,如何固定连接? 常闭还是接地?

让我提供你的建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin-Suk:

    假设这是一个拉丝电机,大多数应用使用慢速衰减。

    Mode1应连接到逻辑高电平,以实现慢速衰减。
    Mode2可以连接到逻辑低电平,以使用低侧FET。 低侧FET具有更好的RDSon,这有助于提高散热性能。