This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.097万EVM:连接霍尔传感器所需的说明

Guru**** 2372970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663570/drv10970evm-clarification-needed-on-connecting-the-hall-sensors

部件号:DRV1.097万EVM
主题中讨论的其他部件: DRV1.097万

您好,

我对如何从我的3相无刷电机将霍尔传感器连接到DRV1.097万EVM感到困惑。 电机有5根用于霍尔传感器的导线- Vcc,GND,每个霍尔传感器有一根导线。 阅读文档,这似乎是逻辑电平或IC控制,但我不清楚要添加到EVM板的跳线设置和电阻器。 你能把我引向正确的方向吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我的设置比较成功! 我说‘EMI-successful’是因为电动机相位和霍尔连接与电动机制造商的接线不匹配,也是因为我有两种速度-慢速和稍快,或大约500和1000 RPM。 如果有人有带IC模式(5线)霍尔传感器的3相BLDC的图片或手绘,我将非常感谢您发布此图片或手绘!
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    有几种不同类型的霍尔传感器配置(例如 串行,并行或仅单独的霍尔元件)。 有关将霍尔传感器连接到我们设备的原理图,请参见数据表中的霍尔传感器配置和连接部分(目前为9.1 1)。 确定传感器的配置后,请使用DRV1.097万EVM用户指南中的接线板连接交叉参考引脚和原理图。

    此外,您还需要确定哪些传感器应与U,V和W输入相对应。 稍后在同一章节中可以找到一系列提示和步骤。

    如果卡住,请参阅卡住的步骤。

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Cole。 遗憾的是,我在用户指南中看不到9.1 1章节,而只是第9章。  本节说明:

    '由于霍尔信号是反转的,因此配置DRV1.097万,如图10所示。 来自霍尔IC的输入连接到内部比较器,因此需要切换至DRV1.097万的霍尔输入和参考VINT/2信号连接。 现在,霍尔IC的输出需要连接到x_HN,参考需要连接到x_HP (x代表相位U,V和W)。"

    但在第5节中,说明是:"使用用户选择的上拉电阻填充R17,R18和R19,用于具有漏极开路输出的霍尔传感器IC。 R22 (目前为0 Ω)是霍尔元件传感器的限流电阻器,可根据应用进行配置"。  

    然后,在第8节中,说明似乎与第5节一致:“配置DRV1.097万 EVM,使其与霍尔IC配合使用,方法是将J5,J7和J8的跳线以及电阻器R19,R18和R17的跳线与具有漏极开路的霍尔IC的相应值填充在一起,如图6所示。”

    这两节似乎与第9节冲突。 我已配置跳线并在第5部分添加了10k电阻器。

    我要寻找的是一个最后的,非加密的视图,它介绍了如何为具有3个霍尔传感器和5根电线(Vcc,GND,Ha,HB,HC)的3相BLDC感应电机配置电路板。 非常感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    我指的是9.1 章节的数据表,而不是用户指南。 很抱歉,如果我 说的文档不正确。

    如果您有5根导线(如您所说的3个霍尔,GND和VCC),则应 对应于本图所示的非差速器霍尔传感器。  此 图 与 我之前提到的文本一起出现在9.1 1部分。

    由于U,V和W "HN"连接连接到VINT/2,因此您应该能够覆盖J5,J7和J8以将它们连接到VINT/2。 这应有助于您缩小在用户指南中搜索此配置的范围。

    谢谢!

    -Cole