This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:如何推荐模式输入的寄存器设置

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663312/drv2605l-how-to-commend-the-register-setup-for-pattern-input

部件号:DRV2605L

大家好,

我的客户询问如何推荐用户定义模式输入的寄存器设置,如以下脚本。

但是DRV2605L的Haptic控制台GUI上没有推荐窗口。

请告诉我如何 推荐寄存器设置。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

模式寄存器设置(条件:RTP模式和开环)

WR_REG,0xB4,0x01,0x01,0x85

WR_REG,0xB4,0x01,0x01,0x05

WR_REG,0xB4,0x01,0x1A,0x80

WR_REG,0xB4,0x01,0x17,0x55

WR_REG,0xB4,0x01,0x1D,0x81

WR_REG,0xB4,0x01,0x20,0x31

WR_REG,0xB4,0x01,0x02,0x7F

等待,12.  

 

WR_REG,0xB4,0x01,0x02,0x81

等待,10.

 

WR_REG,0xB4,0x01,0x17,0x2A  

WR_REG,0xB4,0x01,0x02,0x7F  

等待,10.  

 

WR_REG,0xB4,0x01,0x17,0x15

WR_REG,0xB4,0x01,0x02,0x81  

等待,10.  

 

WR_REG,0xB4,0x01,0x17,0x02  

WR_REG,0xB4,0x01,0x02,0x81  

等待,5.  

 

WR_REG,0xB4,0x01,0x02,0x00

End_DataSet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

此致

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffrey,

    在HCC中,您可以在RAM管理器窗口中上载脚本,但不能加载这样的命令文件。 我的建议是修改EVM固件以实现您的测试脚本。 这需要Code Composer Studio和MSP430调试器。 用户指南第6节中的说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,

    感谢您的回复和信息。
    我将通过CCS和LaunchPad检查此问题。

    此致
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffrey,

    没问题,请随意询问其他问题,但现在我将关闭此E2E线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    我是TIK H/W FAE。

    我的客户 在制造公司工作,因此他们 没有软件工程师来修改它。

    您能否检查您或您的团队是否可以修改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Danny:

    我们可以使对话脱机。 我会给您发送电子邮件并关闭此线程。