This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 研究员

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, DRV8332, DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/664022/researcher

主题中讨论的其他部件:DRV8312DRV8332DRV8412DRV8432

10.3 章节7 模式选择销

模式选择引脚(M1,M2和M3)应连接至VREG (逻辑高)或AGND (逻辑低)。 如果在AGND和GND之间使用1欧姆电阻器,建议不要将引脚连接到板地。

问: 是否可以将 M1直接绑定到+3.3V,而不是使用上拉电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satish,

    我假设您参考以下部分之一:

    DRV8312
    DRV8332
    DRV8412
    DRV8432

    是这样吗?

    如果是,答案是肯定的。 您可以将M1输入直接连接到+3.3V