This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:Piezeo风扇刀片式驱动程序

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV8662, DRV2665, DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663020/drv2700-piezeo-fan-blade-driver

部件号:DRV2700
主题中讨论的其他部件: DRV8662DRV2665DRV2667

您好,

我被要求按照以下规格开发驱动压电风扇叶片的电路  

输入电压:110±20 % V AC
共振频率fr:50 Hz±2 %  
静态电容Cs:17nF±20 %@ 120Hz/1V  

我们希望通过直流电源(12V或5V)驱动。

我之前在查看DRV2700,但想知道是否有更适合推荐的部件?

谢谢


Howard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Howard:

    DRV8662,DRV2667,DRV2665和DRV2700设备是此应用程序最近的驱动程序。 DRV8662是一款商业级器件,它将105V升压转换器与放大器集成在一起,可产生70 VAC电压。 DRV2667/5与DRV8662具有相同的模拟组件,但具有数字前端。DRV2700是DRV8662的工业版本。 遗憾的是,我们无法使用当前的任何压电驱动器实现110 VAC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Howard:

    我希望这有所帮助。 如果您没有任何其他问题,我将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Kelly,请关闭线程。