This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DVDD启动时间和输出电流

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663555/drv8305-dvdd-startup-time-and-output-current

部件号:DRV8305

DVDD调节器的电压上升到最终值需要多长时间? 是线性斜坡吗?

DVDD可以输出多少电流来为其1uF电容器充电,这是否有限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    由于DVDD LDO由PVDD电源引脚供电,因此DVDD导轨应随PVDD电源逐渐增加,直至达到3.3 V。无论PVDD斜坡速率如何,DVDD都应跟踪它。 这可能会受到板上的散装电容器和去耦电容器的限制。 此外,DVDD去耦盖将在PVDD和DVDD斜坡上充电。

    您为什么需要此信息? 我之所以提出这个问题,是因为如果这是我们客户的一个重要规格项目,我们可能会考虑将其包含在未来的数据表中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在研究一种应用,其中有人在DVDD引脚输出和1uF去耦电容器之间有铁氧体磁珠。 快速边缘可能导致1uF电容器上的振铃电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细信息。 我会向我们的设计师询问这方面的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul,

    我和一些同事讨论过这个问题,铁氧体磁珠很可能是为了抑制来自内部数字时钟的脉动。 DVDD LDO为器件提供数字逻辑,并将以时钟频率从电容器中获取脉冲电流。 我的同事不知道此设备存在任何EMI问题,但他们确实建议将去耦合盖放置在尽可能靠近设备DVDD和GND引脚的位置,以降低迹线电感。 他们有点担心添加铁氧体磁珠会增加去耦合盖环中的电感。