This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:C (VDD)的正确值是什么? 数据表提供了两种不同的值

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663226/drv2605l-what-is-the-correct-value-for-c-vdd-datasheet-gives-two-different-values

部件号:DRV2605L

在数据表的9.1 部分中,C (VDD)指定为0.1uF,但在9.2 部分的示意图中,它指定为1uF。 哪一个是正确的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    欢迎使用e2e。
    正确值为1uF。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器