This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:DRV8872-Q1时间的持续输出电流(A) 3.6A?

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663287/drv8872-q1-persistent-output-current-a-3-6a-for-drv8872-q1-time

部件号:DRV8872-Q1

对于 DRV8872-Q1,Hong Long是否可以支持持续输出电流(A) 3.6A? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xiaogang,

    时间取决于环境温度,系统电压和主板的热量属性。

    如数据表的7.4 第2节所述,您可以获得几百毫秒。