This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:大分流正常?

Guru**** 2374080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/663189/drv8881-large-shunt-ok

部件号:DRV8881

我的客户正在使用DRV8881驱动(2)个小型电机。 他们有以下问题:

"为了保护电动机,我通过将感应电阻更改为7.5 欧姆而不是其他设置来限制电流。

 

电机未按预期运行。 这可能是一个电机问题,我正在努力进行设置以测量进入电机的实际电流,但我想问一下,DRV8881是否具有最大电流感应电阻大小? 值太大可能会使反馈回路中的某些东西发生故障,我应该调整参考电压,衰减等。"

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    没有最大电阻,但Xisen引脚上允许的最大电压。

    在这种情况下,73mA将违反绝对最大值。

    通常建议调整参考电压。 在某些情况下,增加感应电阻可以有所帮助,但不要超过最大Xisen电压。