This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 压电驱动器板

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662, DRV2700, DRV2667, OPA454, LM3478, LM3488, DRV2700EVM-HV500, DRV2700EVM, DRV2667EVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/662551/piezo-driver-board

线程中讨论的其他部件:DRV8662DRV2700DRV2667OPA454LM3478LM3488CSD1.9535万DRV2700EVM-HV500DRV2700EVMDRV2667EVM-CT

朋友,  

我们需要一个快速指南来了解使用什么产品来激发压电装置。 压电共振频率为22 kHz。 我更喜欢用200伏P2P或更高的平方波运行压电。 有人可以推荐产品用于此目的吗? 哪种压电驱动器可以提供22 kHz?  

第二个问题,是否可以用任何可用的板扫描频率?  

谢谢!

Javid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Javid:

    我们的触感压电驱动器针对<20kHz信号进行了优化(理想情况下为<500Hz)。 可分别驱动100Vp或200Vpp的特定设备是DRV8662,DRV2667或DRV2700。 即使没有负载,这些设备的带宽也不会达到22kHz标记。
    压电元件的电容是多少? 这将确定驱动200Vpp @ 22kHz所需的功率。
    在这里,您需要设计100V或200V升压转换器级,然后您可以使用高电压放大器或FET来驱动输出级。
    在DC/DC论坛上还有一些关于使用PMP5161或LM3478/LM3488的3488的增强体系结构的其他帖子。 对于放大器级,可能是OPA454或CSD1.9535万 (或类似产品)。 同样,这些将取决于驱动压电负载所需的功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    感谢您的回复。 您是否愿意回答以下问题:

    1.我们已经订购 了DRV2700EVM-HV500 ,根据说明,它的输出电压已达到500V。 是这样吗? 如果是,我们能以22kHz的频率驱动它吗? 压电电容实际上不是我们的设计参数。 我们只想让压电在22 kHz的频率下产生共振,并对其施加超过200 P2P的电压(无论电容如何)。  

    2.我还看到 了DRV2667EVM-CT + DRV2700EVM。 这两项工作能否完成? 我们处于试验阶段,因此如果其中任何一种产品能够提供,我们可以继续使用 DRV8662, DRV2667或 DRV2700设计特定的主板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Javid:

    1.是的,HV500设计可以达到500V,这些部件设计用于驱动压电负载。 但是,它们具有最大额定功率。 对于HV500设计,您可以参阅图13瞬时最大负载电流与最大输出电压。 随着电流的增加,最大输出电压也会降低。 这是压电元件的关键规格开始发挥作用的地方。 您可以使用 此工具 来计算压电所需的电流。 电流由频率(22kHz),电压(200V)和电容(?nF)确定[FYI - Iout最大值的公式缺少"2"乘数]。 这就是您需要了解压电元件参数的原因。

    2.这两种器件均可差动驱动200Vpp,但其200Vpp的带宽限制为5kHz,无负载(无压电电容)。 当您在输出上添加负载时,带宽将会减少,因为我们的设备无法提供足够的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelly,
    非常感谢您提供的信息。 我不是一名电气工程师,所以如果我重复我之前的问题,我深表歉意。 结果是,我们所想到的压电在22 kHz时产生共振,具有5.26万pF静态电容。 如果我们以200V P2P的速率运行,我们是否可以使用DRV2700EVM-HV500? 我之所以问这个问题,是因为我们已经订购了DRV2700EVM-HV500,我需要知道应该订购什么。 从数据表的图13来看,对于200V,瞬时负载电流似乎为5 [mA]。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Javid:

    没关系。 答案是否定的,设计不能提供足够的功率为22kHz的压电充电。 使用电容器的公式i=C*(dv/dt),电容器的瞬时电流为~230mA,以便将电容充电到200V in (1/2.2万) ms。 因此您需要~50倍的功率。
    您需要采用高功率设计来实现这一目标。 如果您可以分享,压电元件的用途是什么? 它需要以共振频率运行还是您在触觉反馈应用中使用它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎哟!
    当然,压电装置是STEMINC部件号SMUN15MT19F2.2111万。 我们需要以共振频率运行它,以便进行超声波清洗。 因此,我们需要为这一具体目的设计一个电路板。 目前,在实验室中,我们使用一个与高频电压放大器耦合的函数发生器来运行22 kHz的压电,并在400伏P2P的波形下运行压电。 我乐观地认为,我们可以获得可按用户需要的频率交付负载的闲置板。 我们非常赞赏在这一点上提出的任何建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Javid:

    很抱歉上面的不幸消息。 我唯一的建议是发展一个能满足电力需求的多芯片板。 我在第一篇文章中的一些部分可以帮助您实现目标。 如果您对这些设备有其他疑问,也可以随时在DC/DC论坛上发帖。