This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:推荐的VCPH电容器额定电压

Guru**** 2371380 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/662961/drv8305-recommended-vcph-capacitor-voltage-rating

部件号:DRV8305

我注意到DRV8305数据表中推荐的VCPH电容器额定电压为16V。 但是,充油泵过压保护V_VCPH_OVLO最大值为18V。 如果过压保护不能阻止充油泵产生大于16V的电压,则将超过16V额定值。 是否应使用额定电压大于18V的电容器而不是16V额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您指出这一点。
    是,电容器额定值应高于18V。 我们将在将来的数据表更新中更正此问题。

    仅供参考--在正常工作条件下,电容器应小于11V。