This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801A-Q1:drv8801a-Q1:我是否可以使用VCP驱动外部FET以实现反向电池保护?

Guru**** 2372140 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1, DRV8801, DRV8801A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/662917/drv8801a-q1-drv8801a-q1-can-i-drive-an-external-fet-for-reverse-battery-protection-using-vcp

部件号:DRV8801A-Q1
主题中讨论的其他部件:DRV8703-Q1DRV8801

我是否可以使用DRV8801A-Q1的充电泵驱动外部FET以实现反向蓄电池保护? 数据表中没有关于充油泵的信息。 在DRV8703-Q1中,建议使用充电泵驱动外部FET,它可以在VCM>13.5V的情况下提供最小12mA的电流。  IM假设自集成FET以来,DRV8801的充电泵将不能提供如此多的电流,但该数字是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Julio:

    充油泵不用于驱动外部负载。 没有关于充油泵可提供多少电流的信息。