This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834EVM:EVM App ITRIP问题

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661836/drv8834evm-evm-app-itrip-a-question

部件号:DRV8834EVM

你好。

我使用的DRV8834EVM有问题需要您帮助。 I set Aref A to 0.22V check Motor current is 220mA (我将参考电流A设置为0.22V)。 但应用 显示ITRIP为137.74mA。

 在SLVU701A 用户指南 中,公式1是 ITRIP = xVREF /5·RSENSE,RSENSE = 0.2 Ohm。 我认为 ITRIP 应该在220mA左右。

我想问一下,有哪些细节被忽视了? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AJ,

    我们将在星期三之前进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AJ,

    感谢您在GUI中指出此错误计算。 我们在相同的条件下测量ITRIP,结果与您相同。 我认为GUI不正确。 我们将确认问题所在的位置(GUI或固件),并在将来予以纠正。