This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:1x PWM模式下的方向控制

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/662651/drv8320-direction-control-in-1x-pwm-mode

部件号:DRV8320

你(们)好

我们使用DRV8320H,并假设1x PWM模式。

旋转方向可由MCU的INHC (DIR)控制。

电动机旋转时是否有任何改变方向的程序?

我们是否可以在不考虑任何因素的情况下改变方向?(电机转速,BEFM等)

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好na na78,

    对于DRV8320,您可以在不考虑速度和BEMF的情况下更改方向。 如果出现任何问题,DRV320的保护功能应在设备损坏之前关闭设备。 但是,根据您的电动机负载,在改变方向之前降低电动机的速度,您可能会看到更好的系统性能。