This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-MD:DRV2605LEVM-MD

Guru**** 2371820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661714/drv2605levm-md-drv2605levm-md

部件号:DRV2605LEVM-MD

我购买  了DRV2605LEVM-MD 板,但无法开机。 我一直在关注触感控制台,当我通过USB将主板连接到计算机时,似乎无法打开主板。

www.ti.com/.../slou502.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Abdiaziz,  

    在通过USB连接到Haptic控制台之前,您是否按住了user SW直到LED1打开?  

    HCC是否完全识别该董事会?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回复我。

    这对我来说很有用。 我想独立控制4个电机,这是否可行? 如果是,我如何继续这样做?

    我想编写一个代码,输入一个值,这将导致4个电机中的一个或两个电机振动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abdiaziz,

    您可以使用HCC和Driver (驱动程序)或Settings (设置)选项卡单独控制每个驱动程序。