请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8701 各位嘉宾:
我们希望将DRV8701P用于我们的串行产品。 我们希望控制不同的直流电机,并使其在整个速度范围内保持恒定。 为此,我们测量返回的EMF电压并将其提供给SW控制器,然后SW控制器将设置PWM比率。 但不幸的是,DRV8701P芯片即使在静止状态下也会返回大约0.7V EMF电压,我们无法将此电压级别与低速区分开来。 在早期的离散设计中,我们将一个N通道MOSFET接地,以便EMF电压始终为正电压。 DRV芯片不允许这样做。 是否有用于测量EMC电压的标准应用程序?
感谢您的回答,我们将决定是否可以使用DRV芯片。
已使用www.DeepL.com/Translator翻译