This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/BOOSTXL-DRV8301:反相器问题

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, BOOSTXL-DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/662010/compiler-boostxl-drv8301-inverter-issue

部件号:BOOSTXL-DRV8301
线程中讨论的其他部件:DRV8301LAUNCHLL-F2.8027万FTMS320F2.8027万TMS320F2.8035万

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我们通过将Arduino与BootSTXL -DRV8301连接来尝试了一个小电路,我们提供了PWM门SPI通信输入,但电机未运行。 然后,我们给霍尔传感器门提供了相同的输入,以运行3相BLDC电机,由于门开关和逆变器被炸,电机运行10秒钟。 请帮助我们解决此问题。

此外,如果我们需要更改微控制器,我们应该将其更改为什么。

TMSF2.8035万 Picollo微控制器是否足以使用Bootstxl运行此电路,请提供代码和过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tejasvin,

    这听起来像是Arduino和DRV8301之间的配置问题。 您是否查看过BOOSTXL-DRV8301网页(链接此处)上的文档? 硬件和快速入门指南可帮助您进行设置。 该页面还包含可与LAUNCHXL-F2.8027万F (TMS320F2.8027万的LaunchPad)配合使用的软件。 您可以将TMS320F2.8035万与此器件配合使用,但这取决于您的应用要求。 如果您对使用TMS320F2.8035万有任何疑问,请在C2000论坛上的单独帖子中提问。

    我不理解你对霍尔传感器门的评论。 DRV8301设备没有霍尔输入,BoostXL-DRV8301板也没有。 BoostXL-DRV8301设计用于无传感器驾驶应用。