This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:A4984

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886AT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661963/drv8886at-a4984

部件号:DRV8886AT

您好,先生  

除了 包括电流感应和自动衰减功能外,我们还想使用DRV8886AT替换A4984  

请问,DRV8886AT具有其它功能,并且比A4984更好?

如果你有Allegro比较表,它将很容易知道  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    感谢您对DRV8886AT的关注。

    集成的电流感应消除了对外部电流感应电阻器的需求,节省了电路板空间和元件成本。
    AutoTune功能允许客户运行电机,而无需尝试各种衰减设置。

    此外,DRV8886AT:
    具有较低的RDSon (典型550m Ω 与640m Ω)
    可在更高电压下工作(37V与35V)
    具有1/16步进模式与1/8