This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704驾驶TEC

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8704, DRV8704EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661572/drv8704-driving-tec

主题中讨论的其他部件:DRV8704DRV8704EVMi是e2e中的新成员。但我拥有一个使用drv8704的新应用程序,它可以驱动TEC进入热或冷状态。我根据DRV8704EVM板制作一个新的PCB,并通过PWM直接驱动TEC。我的问题是我不能更改输出极性,输出是 VM.I无法找到原因。因此,请帮助我确认drv8704芯片是否正常或未用于驱动TEC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    您的帖子已被拆分为新的主题。

    您希望在A1OUT和A2OUT上看到什么?
    您如何控制PWM输入?
    您的注册设置是什么?