This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:并联放大器

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303, DRV8304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661477/drv8303-shunt-amplifiers

部件号:DRV8303
主题中讨论的其他部件: DRV8304

大家好

目前正在使用DRV8303进行新设计,但我不想使用腿部分流电阻器。 我想将FET的所有低侧电源连接在一起,并为所有3个引脚配备一个分流器。

现在,随着电压的释放,分流器将为正电压,我希望尽可能高的分辨率。 请您确认我是否可以执行以下操作...

  1. 将参考电压连接至GND
  2. 反转输入SN和SP,使SN连接到GND,SP连接到低侧电源。

因此,这会产生一个非反相运算放大器,它应该给我一个0 (GND)和AVDD之间的输出,它与通过分流器的负载直接成比例。 不同的增益应通过SPI保持可调。

在我完成原理图之前,请确认一切正常吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Grady,

    我们的推荐工作条件表将VREF引脚的最小电压设置为2 V。我们仅保证设备将在该表中的条件下按照规格运行。 将VREF设置为0 V不是我们保证的条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James

    因此我假设DRV8303使用的OpAmp不是用作差分放大器的标准OpAmp? 下面是一个可使用的计算器的链接 www.daycounter.com/.../Op-Amp-Voltage-Calculator.phtml 我看不到为什么VREF需要设置为电压,因为它真正做的就是设置偏移以启用负电流测量。 由于我只有一个分流器的正电流,因此能够提高分辨率将是件很好的事情。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Grady,

    我理解您的推理。 但是,在产品定义和设计过程中,我们将VREF的最小值设置为2 V。许多时候,由于设计中的流程变化和角箱,我们选择了此类规格。

    DRV8304将允许VREF引脚转接至GND。 该设备是否适用于您的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,James

    不幸的是,我不需要使用36V锂电池供电,因此IC需要承受超过42V直流的电压。

    不管怎么说,如果不推荐,我不会冒险。 我将在3.3V电压下保持VREF。

    谢谢