This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308EVM:编程EEPROM

Guru**** 2369880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8308EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661403/drv8308evm-programming-eeprom

部件号:DRV8308EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8308

您好,

EEPROM是否可以通过GUI进行编程?

如果是,您可以告诉我编程EEPROM的步骤吗?

谢谢!

Onkar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EEPROM无法通过GUI进行编程。 DRV8308数据表和DRV8308EVM用户指南介绍了如何设置器件以使用外部EEPROM,但EEPROM必须单独编程。