请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0987万EVM 我使用的是Windows 10,我安装了TI.com (www.ti.com/.../drv1.0987万evm)上的DRV109XX工具,安装完成后,它要求安装LabVIEW 运行时引擎。 我从 以下链接 下载了Windows 10的LabVIEW运行时引擎:http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2017/6821/en/</s>6821
完成安装后,重新启动系统,安装后,我尝试运行DRV109XX EVM 软件,它显示“Unable to locate the LabVIEW Run-Time Engine”(无法找到LabVIEW运行时引擎)错误。
有人能帮我吗?