This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:在DRV2605 EVM上输入设置模式的方法

Guru**** 2368390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/660963/drv2605-method-to-input-setting-pattern-on-drv2605-evm

部件号:DRV2605

您能否解释如何 在DRV2605 EVM上输入设置模式的方法?

我的客户将使用DRV2605作为RTP模式/开环, 模式如下所示。

WR_REG,0xB4,0x01,0x01,0x85

WR_REG,0xB4,0x01,0x01,0x05

WR_REG,0xB4,0x01,0x1A,0x80

WR_REG,0xB4,0x01,0x17,0x55

WR_REG,0xB4,0x01,0x1D,0x81

WR_REG,0xB4,0x01,0x20,0x31

WR_REG,0xB4,0x01,0x02,0x7F

等待,12.  

 

WR_REG,0xB4,0x01,0x02,0x81

等待,10.

 

WR_REG,0xB4,0x01,0x17,0x2A  

WR_REG,0xB4,0x01,0x02,0x7F  

等待,10.  

 

WR_REG,0xB4,0x01,0x17,0x15

WR_REG,0xB4,0x01,0x02,0x81  

等待,10.  

 

WR_REG,0xB4,0x01,0x17,0x02  

WR_REG,0xB4,0x01,0x02,0x81  

等待,5.  

 

WR_REG,0xB4,0x01,0x02,0x00

End_DataSet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danny:

    当设置为开环LRA时,DRV2605无法在RTP模式下工作,仅在PWM输入模式下工作。 也许您应该了解一下此应用程序的DRV2605L。
    下面您可以看到开环LRA中两个设备之间的区别。
    DRV2605:


    DRV2605L:


    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器