This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在查找静音步进电机驱动器

Guru**** 2372560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8824, DRV8886AT, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/661142/looking-for-silent-stepper-motor-driver

主题中讨论的其他部件:DRV8711DRV8824DRV8886ATDRV8880

您好!

TI是否提供了步进电机驱动器,以提供类似于 TMC2130的安静或静音驱动? 我看到了另一个主题,其中发布了类似的问题,但没有明确声明TI部件是安静或无声的。

-Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lucas:

    我们目前还没有能够保证步进电机静音运行的设备。 但是,您可以选择特定的设置来提高步进器的声学性能。

    使用非常精细的微步可以为您提供更好的噪声性能。 DRV8711可以执行1/256步进。 DRV8824/25/34/46可以执行1/32步进。

    DRV8886AT和DRV8880具有AutoTune功能,可不断调整电流控制方法,以实现良好的电流调节性能。 这很重要,因为电流波形中的波纹会变成噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢James! 我将研究这些设备。

    -Lucas