This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0974万:旋转问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1092770/drv10974-rotation-issue

部件号:DRV1.0974万

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

客户使用此驱动器IC驱动打印机激光箱内的无刷电机。

问题:始终加速旋转,几秒钟后停止,然后重复此问题。 电机的内部电阻:0.8 欧姆。

客户想知道原因是什么。 您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    发生此问题的原因可能是ADV,RMP和CS电阻器未针对您的设置进行调整。 您能否提供电动机的电感,BEMF恒定,最大速度和极对?

    由于触发了故障,设备会在几秒钟后停止电机旋转。 设备等待5秒钟(锁定释放时间)并再次尝试旋转电机。

    您能否要求客户共享相电流波形? 我想知道在电机运行的哪个阶段触发故障。 我强烈建议查看调谐指南(以下链接),以选择合适的ADV,RMP和CS电阻器。  

    调整指南:http://www.ti.com/lit/ug/slou505/slou505.pdf

    此致,

    Vishnu