This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201:我可以知道PWM模式和线性模式的比较吗?

Guru**** 2555150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1092934/drv201-may-i-know-the-comparison-of-pwm-mode-and-linear-mode

部件号:DRV201

您好,  

因为我不知道线性和PWM模式的优点和缺点是什么。  

我想知道这两种模式是如何工作的,以及这两种模式的比较结果是什么?  

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary,

    DRV201A是VCM系列中可用于自动对焦的较新设备。  PWM模式比线性模式更有效...数据表中有图表对效率进行比较。   

    对于OIS,这将需要闭环开启位置。  该设备只是一个驱动器,可以来回移动镜头进行聚焦...位置上没有闭环。

    此致,

    Ryan